This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63001:TPS63001 -旁路模式。

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63001, TPS61291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587576/tps63001-tps63001---bypass-mode

器件型号:TPS63001
主题中讨论的其他器件: TPS61291

尊敬的 TI:

我正在寻找具有旁路模式的降压/升压解决方案。  以下是所需的规格。

•最小输入电压电平:~2.0V 至4.2V

•效率:~90%@ 100mA

•最大输出电流:~500mA

•旁路模式下的静态电流:1μA μ A

请告知 TPS63001是否能够进行一些微调? 您也可以提出另一种解决方案。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    像 TPS61291这样的升压+旁路器件是否起作用?

    500 mA 值中已经有多少裕度?

    您可以始终添加与降压/升压并联的负载开关以实现此功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    感谢您的建议、但我只想使用降压/升压转换器。

    我的输出电流容差为300mA ~ 500mA。 300mA 和最大500mA 时的典型工作 Iout。