This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95377Q4M:绝对最大额定值(VSW 至 PGND)

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588100/csd95377q4m-absolute-maximum-ratings-vsw-to-pgnd

器件型号:CSD95377Q4M

大家好、

我的客户 在正常运行期间在15ns 内确认-1.7V (VSW 至 PGND)。
是否有可能损坏器件?



这与以下问题几乎相同(器件不同)、但希望在情况下进行硬化。
https://e2e.ti.com/support/power_management/power_stage/f/208/t/587164

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita-San、  

    我相信答案是相同的、但我已联系我们的应用工程师进行确认。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、答案相同。 器件不会损坏、二极管将钳制电压。