This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 全桥控制器

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568178/full-bridge-controller

主题中讨论的其他器件:UCC28950UCC2895

我尝试设计全桥电源、以下是参数。

输入:200Vdc-450Vdc

输出:100Vdc/20A


因此、请介绍可使用此参数设计的推荐控制器。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    UCC28950是一款功能齐全的相移全桥控制器、其中包括用于同步整流器的输出。 (如果您不愿意、您不必使用它们。 该器件通常位于 PSU 的次级侧、以实现更好/更快的瞬态响应。 您必须使用小型辅助 PSU (通常使用小型反激式)为此部件生成 VCC 轨。
    UCC2895是一款相移全桥控制器。 这比 UCC28950简单、不包括 SR 驱动器。 它通常位于 PSU 的初级侧、因此您不需要辅助反激式。

    在此功率级别和输入电压下、相移全桥转换器是最佳解决方案。

    此致
    Colin