This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:关于 bq51003 (Rx)、bq50002+bq500511 (TX) EVM FOD 问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587090/bq51003-regarding-bq51003-rx-bq50002-bq500511-tx-evm-fod-issue

器件型号:BQ51003

降级器、

当我测试 TI RX/TX EVM FOD 功能时、我发现如果我在 RX 到 TX 线圈之间放置铜箔、我没有任何警报提示。

仅在我将 RX 线圈放在远离 TX 线圈大约1cm 的位置后。  RX 线圈的输出电流将停止。

关于 FOD 函数、我想知道 操作时的详细信息。

 

此致!

尹晓燕   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用 TI EVM 检查 FOD。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并非所有金属在磁场中的作用都相同、有些是好的异物(FO)、而另一些则不是那么好。  

    要设置 FOD 故障、请尝试使用铝箔、它将显示为大 FO。

    铜将表现为弱 FO、钢也会。