This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:关于 TPS548A20的电源正常状态

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588163/tps548a20-regarding-power-good-of-tps548a20

器件型号:TPS548A20

您好、Akshat、

 

您好!

我们将连接一个 TPS548A20的 PGOOD 以启用其他 TPS548A20

 

我们将 TPS548A20稳压器的 PG 连接到其他 TPS548A20使能引脚。

我们对使能引脚使用12V 上拉电阻。 我们在这个12V 电源上使用电阻分压器、使其达到3.3V。

此12V_bus2将首先提供电源以开启。 原理图如下所示。

您能不能告诉我们这种配置是否正常。

谢谢、

Ramya

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只能看到您的部分原理图。 上部 MODE 引脚连接到 PGOOD。 PGOOD 应上拉至 VREG、而不是外部电压。