This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:SDA/SCL 线路-上拉电阻器

Guru**** 2328790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587846/bq76930-sda-scl-lines---pull-up-resistors

器件型号:BQ76930

您好!

我目前正在研究 BQ76930产品。 根据这个常见问题解答文档(www.ti.com/.../sluub41.pdf) 、我必须为 SDA 和 SCL 线路添加上拉电阻器。 我想计算电阻器(由于电流和工作电压)。 但是、BQ76930不指示流经这些引脚的最小/典型/最大电流。 我可以从哪里获得这些信息?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SCL 和 SDATA 线路、 建议 将5K-7K 上拉至3.3V REGOUT (可提供高达20mA 的电流)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!

    此致。