This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ76PL455A-Q1:关于 IC 与主机的 UART 通信

Guru**** 2562150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587828/ccs-bq76pl455a-q1-regarding-uart-communication-of-the-ic-with-the-host

器件型号:BQ76PL455A-Q1

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用 Piccolo-2000 (28027F) 作为 BMS IC BQ76PL455A-Q1的主机。 Bq76pl455A-Q1 IC 的 VIO 引脚由 与主机控制器相同的电源供电、例如3.3V。

但是、当我在 IC 和主机控制器的 UART 通信期间监测波形时。 IC 信号的 RX 峰间电压为3.3V (最小值:0 和最大值:3.3V)、而 IC 的 TX 峰间电压为2.0V (最小值:1.4 最大值:3.3V)

随附 的是 BQ76pl455A-Q1 IC 引脚示波器中受监控信号的屏幕截图

通道1-黄色 TX

通道2 -蓝色-      RX

我的问题是、为什么我为 TX 和 RX 获得不同的逻辑低电平

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kishor、

    我假设您正在使用 Indrajet、因为他的帖子包含相同的问题描述和数据。 代码似乎与 bq76PL455AQ1没有正确交互。 我已经要求他提供更多有关你的设置和代码的详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David W、
    感谢你的答复。 我不知道他提出了同样的问题,我很抱歉重复了同样的问题。
    我将通过 indrajet 更新此解决方案。
    此致
    Kishor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kishor、

    没问题。。。 我只是想确定一下。 如果您有疑问、请随时联系我们!