This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24030:为两节 BQ24030并联的锂离子电池充电

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588017/bq24030-charging-two-li-ion-batteries-in-parallel-with-2-bq24030

器件型号:BQ24030

您好!  

我正在设计使用两节并联锂离子电池(~2000mAh、3.7V)的产品。 我计划使用两个 BQ24030芯片分别为电池充电。 两个芯片的 OUT 引脚将连接到一个共享电源轨(VBATT_MAIN)。 在为器件充电时、两个芯片也会接受交流输入和 USB 输入。 这两个电池还将具有两个电量监测计、用于监测电池状态(BQ27441)。 我的问题是:  

1) 是否需要两个 BQ24030芯片为锂离子电池并联充电? 我只需要一个吗? 理想情况下、我们希望单独处理两节电池、并为其提供自己的充电电路、但如果这样做有不利影响、我愿意接受不同的建议。  

2) 如果我们可以使用两个 BQ24030芯片分别为两节锂离子电池充电、我们是否需要在 Vout 引脚和 VBATT_MAIN 之间放置一个二极管?  

3) 如果我们将 USB 充电设置为500mA、会有什么影响吗? 两个 BQ24030芯片都尝试从 USB 汲取500mA 电流吗? 我会假设这会导致主机设备出现一些问题。  

感谢您的任何反馈!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、不需要2个 IC、1个充电器可以为2个电池充电

    不需要二极管、OUT 和 BAT 之间有一个内部 MOS