This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65632:TPS65632 &放大器;TPS65631W EMI/EMC/RF 考虑和提示

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65631W, TPS65632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568148/tps65632-tps65632-tps65631w-emi-emc-rf-considering-and-tips

器件型号:TPS65632
主题中讨论的其他器件:TPS65631W

您好! 所有、

 

  需要您的帮助、以查看您是否有任何参考文档可在本周分享。

 

  在可穿戴产品中、我的客户 遇到了由电源 IC 引起的 EMI/EMC/RF 问题、他们  希望从客户的角度了解 EMI/EMC/RF 设计技巧和讨论(现在他们使用了 TPS65632和 TPS65631W 器件)、以便进行 FAE 检查和调试、如下所示。

  

  1. 任何针对 EMI/EMC/RF 效应进行预防性设计的建议

  2. 对于 EMI/EMC/RF 调试、可以遵循任何故障排除或指南

  3. 如果发现射频是由 PMIC 造成的,则可以添加任何短期或长期纠正措施   

此致、

艾伯特·李

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alfred、

    对于开关电源稳压器、EMI 是一个重要的主题、因为它具有高频开关和由此产生的高 di/dt 脉冲。 为了保持低辐射能量、彻底设计布局布线至关重要。

    因此、我强烈建议您遵守每个数据表的布局指南(第11章)。 一般规则如下:

    • 在顶层以高 di/dt 路由开关电流、并使用短而宽的布线。 请勿通过过孔将这些连接起来。

    • 在第二层上使用纯接地层、并将散热焊盘与多个散热过孔相连。

    • 将输入和输出电容器尽可能靠近参考引脚放置。

    • …μ A

    这些应用手册将为您提供有关此主题的更多背景/提示。 尽管这些注释涉及不同的器件、但升压和反相降压/升压转换器的原理保持不变:

    如果您的客户已开始设计布局、您可以将其发送给我进行查看。

     

    此致。

    Ilona