This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24090:bq24090安全计时器未出现#39;t END

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588008/bq24090-bq24090-safety-timer-didn-t-end

器件型号:BQ24090

大家好、团队、

我的客户在其项目之一中使用了 bq24090。 它们将快速充电电流设置为800mA、将电池上的8 Ω 负载连接为负载、以便在为电池充电时同时放电。 电池初始电压为3.3V、24小时后、CHG/仍然很低。 电池电压在4.16V 左右变化。

从数据表中可以看出、10小时(最大12.5小时)后、充电将终止、如果 CHG 引脚尚未处于该状态、则会变为高阻抗。

您能解释一下我们为什么观察到这一点吗? 我们的测试是否有任何问题? TS 引脚连接到10kohm NTC 热敏电阻。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IC 是否同时为电池充电? 这可能会确认它是充电问题或/CHG 检测问题。