This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070由一个可变频率(100... 700Hz)输入电压

Guru**** 2533980 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28070EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568219/ucc28070-ucc28070-fed-by-a-variable-frequency-100-700-hz-input-voltage

器件型号:UCC28070

1.我的设计目标是需要一个由低电压(约30-50Vac)供电的有效 PFC 前端。 此外、频率将以大约 100... 700 Hz。

此 IC 是否适合该应用? 我认为、典型部件布置仅适用于47-63Hz 输入功率频率。

2.我在 Tina 中运行 TI 的 UCC28070_trans 示例。 输入电流的形状似乎远非正常的 PFC 操作。 为什么会这样呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我已经在400Hz 至800Hz 的输入频率下测试了 UCC28070、并附上了结果。

    测试是在115Vac 时对 UCC28070EVM 进行的。
    我之所以选择该频率范围和电压、是因为它是飞机应用中使用的电压源。

    与您的应用中一样、我不会看到较低输入电压30-50Vac 的问题。
    您将需要根据需要调整 VINAC 引脚输入。
    由于高频率、您将具有更小的输出纹波、您可以根据需要增大环路带宽以实现更快的瞬态响应。

    我无法回答你关于 Tina 模型的问题。 在 高频时可能不准确、也可能是您的电路模型、但 UCC28070将满足此要求。

    您对此 类低输入电压的应用是什么?

    此致、

    John

    e2e.ti.com/.../UCC28070_5F00_800Hz.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    您在60..400.800Hz 频率下的结果看起来不错,您的频率范围内无源器件是否有任何变化?

    我的应用是特定的风力涡轮机、因此 PFC 必须充分满足这些频率。

    截至 TINA -我写过未更改的 TI 示例、只是从 TI 示例中进行了简单的总结。 输入电流看起来根本没有 PFC ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aleksander、
    我对 EVM 上的组件未做任何更改。
    此致
    John