This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:电压读数/功能不正确

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587757/bq21040-incorrect-voltage-readings-functionality

器件型号:BQ21040

我的团队使用 bq21040为单节 锂聚合物电池充电。 我们在印刷电路(具有银纳米级迹线的 Kapton 聚酰胺)和试验电路板上构建了与数据表中的原理图相同的原理图、但没有成功。 当我们在 CHG 和 OUT 之间进行探测时、我们不会看到任何压降、即使它们应该由 LED 和电阻器连接。 被测电池的读数为3.7V、最大电压为4.2V、这意味着它在连接到电路时仍应充电。 我们选择 ISET = 60mA (1/2C、C = 120mAh)。 我们为 Rset 选择了9.1k、从 TS 接地选择了10k、在 Vout 和 LED 之间选择了1.5k、但如上所述、电路无法正常工作。 我们的 LED 不会亮起、电池看起来根本不会充电。 此问题的原因可能是什么? 或者我们应该进行什么测试来解决它? 我们非常感谢您的任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确认 VIN 引脚、TS 引脚和 ISET 引脚具有 正常电压。 您可以参考数据表来查找合理 的电压范围。