This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:BQ27421-G1A:剩余的 mAh 电池

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567889/bq27421-g1-bq27421-g1a-the-remaining-mah-of-battery

器件型号:BQ27421-G1

关于 TI BQ27421-G1A 监测计、您能告诉我们寄存器读取剩余的 mAh 电池吗?

例如:

1) NominalAvailableCapacity() 0x08和0x09 (mAh)

2)重新设计 Capacity():0x0C 和0x0D

3)或另一个寄存器

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    剩余容量可通过标准命令0x0C/0x0D 获得。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
    我们明白了。

    请帮我们关闭此案例。