This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDO 压摆率增强器电路。

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568192/ldo-slew-rate-enhancer-circuit

您好!

有人能不能建议使用一些简单的 LDO 压摆率增强器(用于改善 LDO 的瞬态响应)

此致

Manjunath I

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manjunath、


    你是指什么类型的压摆率增强器? LDO 内部带宽限制压摆率和响应。 可以修改具有外部电阻分压器的 LDO、使其具有可改善瞬态响应的前馈电容器。 请参阅以下链接以了解详细说明。

    http://www.ti.com/lit/an/sbva042/sbva042.pdf

    您是否对压摆率和应用有一些规格? 此外、输入和输出电压以及负载电流也很有趣?


    此致、

    Jari Niemelä í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jari、

    感谢您的回复。

    我正在设计高压摆率直流电子负载、其中电压反馈运算放大器驱动功率 MOSFET (改变其饱和电阻)

    模式和散热)。此工作的主要目的是设计高压摆率负载(灌电流)。

    我对上述情况有两个疑问。

    运算放大器上的输入控制电压压压摆率是否决定通过 MOSFET 的输出电流压摆率

    我们是否需要饱和模式栅极驱动 器来实现上述目标。  

    是否有任何 FET 驱动器可用(在饱和区域中运行 MOSFET)。

     

    此致  

    Manjunath I

    我认为 、仅使用运算放大器驱动 MOSFET 不会产生所需的高压摆率(因为 FET 的输入电流不足以满足要求)

    为  MOSFET 的输入电容充电。

    因此、我决定研究 LDO 中使用的 MOSFET 栅极驱动器。我认为它将提供一些有关  中 MOSFET 运行情况的见解

    饱和区(具有良好的瞬态响应)