This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650830:V18U_25U 故障问题

Guru**** 2459120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568019/tps650830-v18u_25u-fault-issue

器件型号:TPS650830

您好!

我的客户遇到的问题就是这样

  1. TPS650830的 PMIC 将在正常工作时自动分流。
  2. 读取 PWRSTAT1-2的状态寄存器、电源故障似乎是由 V18U_25U 电源轨引起的。

    1. CMD 0x16 (PWRSTAT1)= 0x04、V18U_25U_FAULT= 1 (错误)
    2. CMD 0x17 (PWRSTAT2)= 0x00
  3.  客户告知自己按照 TPS650830的电源时序作为数据表
    1. 装载开关 SiP32409
    2. 输入为 V1.8A (V8)[FBVR2P]
    3. 输出为 V1.8U 至 VSB
    4. EN 连接到 PGB
  4. 它可以测量 VSB 上1.8V 的输出电压。
  5. 该错误似乎表示 PG 未设置。

客户希望知道导致故障的可能原因。

此致

Philip Jou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Philip、

    您能否向我发送 ENB 和 VSB 信号的示波器截图? 我想测量 ENB (SLP_S4#)信号何时变为高电平、何时提供 VSB 信号。 还要检查输出电压是否缓慢上升、或者 LS 和 VSB 输入之间是否存在压降。

    谢谢、
    Jay