This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563210A:放电电阻

Guru**** 2515345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567538/tps563210a-discharge-resistance

器件型号:TPS563210A

您好的支持团队。

我收到 了客户关于放电阻值和放电电路详细信息的询问。

请告诉我  放电阻值?

TPS56x210A 的输出放电电路是否正确?  

此致。

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    在易用表中没有该电阻器的数据、但我们在 IC 原理图中找到了该放电电路。 我将仔细检查我们的 EVM、稍后再回来。  

    最棒的

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Anthony

    感谢您的快速回复。
    我的客户请求快速放电(在连接的100uF 电容器下小于100ms)。

    TPS56x210A 是否具有自放电模式?

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    我在实验室中进行了一些测试。 当 EN =0时、在 SW 上施加电压。 通过测量电流来计算该放电电阻器。 以下是我获得的数据:

    最棒的

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Anthony

    非常感谢您的大力支持!

    此致。
    千兆