This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43603:EN 引脚绝对最大额定值

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588016/lm43603-en-pin-absolute-maximum-rating

器件型号:LM43603

您好!

我们收到了客户关于 LM43603的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们希望确保 EN 引脚的绝对最大额定值。 如果未提供 VIN 并且为 EN 提供5V 电压、则 EN 的电压为 VIN (=0V)+ 5V。 因此、他们认为它超出了 EN 引脚的绝对最大额定值 VIN + 0.3V。
他们的意见是否正确?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tateo、

    EN 引脚绝对最大额定值为 VIN + 0.3V。
    客户正确、如果 VIN 为0V 且 EN = 5V、则超出数据表规格。

    谢谢、
    Anston