This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120:电源电压/无电池连接导致无输出。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588069/bq25120-supply-voltage-no-battery-connection-results-in-no-ouput

器件型号:BQ25120

如果电池未连接到客户的电路板、并且他们仅将电路板连接到外部充电器(即5V 电源)、 则 BQ25120YFF 将不会打开。  5V 进入、但芯片输出上没有其他电压。 如果客户连一个电池也很短、那么 BQ 芯片就会被唤醒。  

这是芯片的特征吗? 必须连接电池以确保 BQ25120正常运行?

请告知、

-Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amanda、

    根据业务部门的反馈关闭此项;

    "我们最初制造25120、让电池始终存在。 现在、如果您在评估时没有电池输入、则电池电容器上的电压可能约为1V、从而导致电池电容器无法导通。 我们将在未来推出新的变体、以解决这一限制。

    电池电压必须>1V 或<0.2V 才能导通。 在实际的电池场景中、此电压可能超出范围。"