This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92690-Q1:电流感测问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588058/tps92690-q1-current-sense-question

器件型号:TPS92690-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92690

我正在研究用于新产品设计的 LED 驱动器 TPS92690、我对数据表的图19中的 Cuk 拓扑感兴趣。 我对 LED 电流感应有疑问。 在图 19、电流由 RCS 感应、即二极管 D1电流、而不是 LED 电流。 当输入线路和电流发生变化时、该电路如何保持 LED 电流恒定? 如果您通过 Rds-on 感应 MOSFET 电流、 则温度范围内的精度。 不好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    如果您希望明天有需要、我可以尝试为您提供具体细节、但基本上、如果您进行计算、Cuk 中的平均二极管电流与平均 LED 电流完全相同。 这就是它具有吸引力的原因之一、尤其是在汽车领域。 它允许您在本地感应、并使 LED 灯串的正极端子连接到可能的单线系统的系统接地。 它调节得很好。 您感兴趣的是该器件的 Cuk 参考设计、我相信其中包含一些线路调节图。  

    顺便说一下、这里有两个感应元件、因为您提到了 MOSFET。 该电流感应路径用于电流模式控制和电流限制。 RCS 用于实际的 LED 灯串驱动电流。 但您正确的理解是、使用 RDS (on)检测时、电流限制设置不会非常精确。 如果您需要确保精度、则可以使用从 FET 源极到接地端的电阻器来感应其电压、而不是 FET RDS (on)电压。

    此致、

    克林特