This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:UCD90160滞留在 RESET (?)状态 -需要 SMBus 扫描至"启动"

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588071/ucd90160-ucd90160-stuck-in-reset---requires-smbus-scan-to-startup

器件型号:UCD90160

您好-

我在使用 UCD90160电源序列发生器时遇到问题。  在电路板启动期间使用器件数周后、我们将 UCD90160与处理器板从硬件传递到软件。  在1天内、软件团队似乎损坏了 UCD90160、器件无法启动。  使用旧版本(TI-Fusion-Digital-Power-Designer-2.0.166)的 TI Fusion 软件工具、在 SMB 总线上找不到器件。  切换到当前版本的 Fusion 软件(TI-Fusion-Digital-Power-Designer-7.0.1) UCD90160在总线扫描期间"唤醒"并为电路板完全供电。  我已经尝试对器件进行重新编程、但每当我断电时、器件会在下次上电时进入空闲状态。 需要使用最新 Fusion 软件进行总线扫描才能启动器件。

您能告诉我是否有办法将 UCD90160恢复到未编程/出厂状态吗?

是否有任何 NV 寄存器/存储器软件可以通过 SMB 总线写入以导致器件不上电?

当我对器件进行重新编程时、会提示寄存器/存储器没有变化。  在 GUI 中我可能看不到的"隐藏"寄存器之后?

我从软件收到的唯一信息是 Linux 驱动程序崩溃" PMBus 页数错误:255"

我想将器件恢复到出厂状态并重新启动、但似乎有一些存储器无法清除或器件已损坏。  我们在2个板上看到了这一点。