This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610在第一个充电周期后烧坏

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, CSD18504Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567684/bq24610-bq24610-burned-after-first-charge-cycle

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件: CSD18504Q5A

您好!
我的客户有一个奇怪的问题。
在第一个充电周期之后、当低侧驱动器(LODRV)切换时、高侧驱动器(HIDRV)一直处于开路状态。
因此、BQ24610会变热、直到烧坏。 设计中的所有其他组件在其之后都能正常工作。 热保护无法防止这种情况发生。

当第一个充电周期都正常时-控制器按充电曲线工作、所有保护系统也工作-电池连接/断开、OCP。
但当充电完成时、高侧开关将进入永久开路模式。
需要指出的是、他们使用的方案进行了一些更改、建议使用设计。  请参阅 e2e.ti.com/.../ChSheet1.pdf。
主要区别在于- VS 代替 Q3 (BATDRV)。 我不确定更换是否正确、是否可以正常工作、但同时我找不到提及错误的地方。

客户已烧录了一些 BQ24610样片(5件)。
出什么问题了?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    是否有一个系统连接到 VD3? 如果不是、我认为如果您仅使用 bq24610为电池充电、则不需要它。 此外、是否有包含每个组件值的原理图? 我还想查看每个电容器的额定电压。

    如果可以、向我发送充电周期曲线(如果有)、并尝试在充电完成后使用示波器查看 VCC、SRN、REGN 和 HIDRV。 看看波形上是否有任何奇数。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

     
    当鼠标左键单击每个组件时、您可以看到组件和说明。
    需要指出的是、这里使用的是俄语描述。 50В 1мкФ、C6 - 1206-Y5V -μ F - 1мкФ±20%、其中50В= 50V、= 1uF。
    我可以看到这里的一切都很好。

    我将要求使用示波器。 我拿到它后会回来的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有电池的示波器。

    VCC

    SNR

    HIDRV

    REGN


    当电池连接时、BQ24610在短路模式下工作(仅低侧开关工作)。

    VIN = 25V、电池- 21V @ 1.6A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗拉基米尔

    在原理图上、我发现了一些需要更改的组件:
    1.将 C15更改为22pF
    2.删除 C16
    R16至100k Ω
    4. R15至800k Ω
    5.如果未连接系统,请卸下 VD3
    6. C11、C12、C13应靠近 IC 引脚放置
    7.将 C14拆分为1x1uF + 2x10uF、1uF 接近 R14
    8.将 C5拆分为1x1uF + 2x10uF、1uF 接近 VT3漏极
    9.使用 Qg 更小的 FET、我建议为 HIDRV 和 LODRV 使用 CSD18504Q5A

    我认为这里的问题是、IC 不仅看起来损坏、而且看起来功率级的另一个组件可能已损坏。 请检查自举电容、自举二极管、高侧 FET、低侧 FET、输入电容和输出电容。

    在中、示波器截图看起来像电池检测脉冲、但 REGN 也不应具有该波形。 在 REGN 上、它应始终保持稳定6V。 查看您是否可以拆焊 IC 并测量 REGN 与其他引脚的导通性、以查看其是否短路。

    一个问题:此应用中有多少节电池以及每节电池有多少电压? 此设计的应用是什么?

    谢谢、
    Steven