This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:SYS 打开50ms、然后进入1.2V -无限重复

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217CEVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586385/tps65217-sys-is-on-for-50ms-then-goes-to-1-2v---repeats-infinitly

器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好!

我已经使用 TPS65127C 和 AM3352ZCE 制作了一个电路板。
它仅由交流(+5V)供电。 USB 连接到 GND、电池引脚保持悬空。
当电路板通电时、SYS 进入+5V 大约50ms、然后进入+1.2V。 一段时间后、
这种情况会无限重复。

下面是 SYS 引脚的电压波形:

下面是连接到 AC 引脚的1欧姆分流电阻器上的电压波形(请注意、连接到引脚的电容):

导致此行为的原因是什么? 导致此行为的原因可能是什么?

此致
特罗尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、特罗尔斯、

    如何配置 PWR_EN 和 PB_IN? 数据表中的图20显示了全局状态图、其中详细说明了 PMIC 如何对各种条件做出反应。 这可能是了解器件的最有用的资源。

    SYS 是 PPATH 的输出、因此当 PPATH 关闭时、如果 PWR_EN 从未置位、SYS 会自动切换到 BATT 引脚。

    如果 PB_IN 短接至 GND、则可能会发生复位条件。

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    特罗尔斯

    这听起来可能有点傻、但我会以不同的方式将问题与 Rick 相似、并描述我为获得一些好结果和一些差结果所遵循的程序、比如您看到的结果。


    您的电路板是否有一个连接到 PB_IN 的物理按钮(PB)、这样、当按下 PB 时、PB_IN 将短路到 GND、并且当释放 PB 时、PB_IN 将保持悬空?

    您是否按下了按钮?

    以及 PWR_EN 如何连接?

    例如、如果我在没有 USB2ANY 连接到 PC 的情况下使用 TPS65217CEVM、则 PWR_EN 保持悬空。 如果我按下 PB、则 VBAT 和 SYS 分别跳升至4.2/5V、然后在几秒钟后下降。

    当我通过 USB 将我的 PC 的 USB2ANY 连接到电路板时、PWR_EN 被上拉至3.3V。 现在持续按下按钮、VBAT 和 SYS 持续为高电平。

    如果我保持 PB (如 Rick 所述、Pb_IN 持续短接至 GND)、器件将每~8秒经历一次复位条件、VBAT 和 SYS 将每8秒下降~1秒。

    但愿这对您有所帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard 和 Brian、您好!

    感谢大家花时间回答问题。

    感谢您提供有关 PB_IN 的提示。 它连接到触控开关、其占用空间错误、因此连接
    PB_IN 始终直接接地。 这导致了周期性复位、我通过移除开关暂时解决了这一问题。

    但是、这不是唯一的问题、因为 PMIC 在启动后仍然保持关断~65ms (我通过将 PB_IN 短接至 GND 来模拟按钮按压)。 我就此决定
    测量与 PMIC 之间相对于 PPATH 输出(SYS)的所有电压和信号。 从这个我发现、本应为3.3V 的 LDO4仅达到1V、之后为5ms
    即 PMIC 关断(这与数据表中的说明一致:在选通5ms 后启用 PGOOD 监控)。 为什么它只达到1V? 我认为这可能是因为我有
    按照原理图检查清单的建议、在不使用 DCDC3的情况下将 LDO4直接连接到 VDCDC3。

    下面是 LDO4 (蓝色)与 SYS (黄色)的测量:

    下面是原理图:

    此致
    特罗尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否参考了本文档:

    在 VDCDC3的"未使用特性"列中、哪一项显示"连接到高于预期输出电压的电压"

    我同意这可能是您对 LDO4的问题。 您能否修改 PCB 以将 DCDC3连接到 AC 或 SYS 并重新测试? 还是 DCDC3和 LDO4之间的 VDD_3V3A 连接很难断开?