This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:用于16节串联电池的*。aux 文件生成

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78PL114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588050/bq78pl116-aux-file-generation-for-a-16s-battery

器件型号:BQ78PL116
主题中讨论的其他器件:bq78PL114

尊敬的所有人:

我目前正在设置一个新的16S 电池。 我现在准备"辅助文件数据收集运行"了。

在如何设置数据日志文件的说明 (应用报告"bq78PL114的化学选择"/ SLUA505B)中、该说明显示
要为数据收集运行选择默认文件"valice_12cell.dlog"。

但是、该文件仅配置12节电池的电压和温度数据收集、而不是16节电池的电压和温度数据收集。

使用 bqWhizzard 中实现的工具、无法创建一个新的 dlog-file 来覆盖全部16节电池
允许的日志定义数量限制为最多29个。

具有16节电池意味着仅为电压和温度日志记录提供32个条目。 添加"节拍"、"电流"、"电池组电压"、
正数据采集运行所需的"相对充电状态"和"电池组传递电流"、这 将导致总数为
37个条目、这些条目既不能使用已实现的工具创建、也不能被手动创建的 bqWhizzard 接受
文本编辑器中。

如何克服这一限制?

是否有人已经成功为16S 电池运行了辅助文件生成?

谢谢、
Marcus