This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:睡眠模式

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588021/bq27520-g4-sleep-mode

器件型号:BQ27520-G4

您好!

在睡眠模式下、如果我每500毫秒尝试读取一次 SOC、我将获得正确的读数。

谢谢、

Likhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Likhitha、
    在睡眠模式下、电量监测计每20秒而不是1秒测量一次 VIT。用于 OCV 计算的 VIT 测量是在收到 OCV_CMD 之前测得的最后一个 VIT。 休眠电流通常低于 OCV 电流故障阈值。 因此、对于睡眠模式期间发送的 OCV_CMD 的建议是、从发送 OCV_CMD 到 SOC_INT 结束、VIT 保持稳定并低于睡眠阈值。

    谢谢!
    Phil