This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:当 EN/VDDIO 为低电平时、是否可以向 SCL 和 SDA 施加1.8V 电压?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587904/lp8556-is-it-possible-to-apply-1-8v-to-scl-and-sda-when-en-vddio-low

器件型号:LP8556

大家好、

我的客户考虑在其系统中使用 LP8556、 并有以下问题。

当 EN/VDDIO =低电平(0V)时、是否可以通过上拉电阻向 SCL 和 SDA 施加1.8V 电压?
*根据数据表,EN/VDDIO 是 SCL 和 SDA 的电源参考。

我想问、在这种情况下、是否可以观察到 SCL 和 SDA 的输入电流。  

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    当 VDDIO 与 SDA/SCL 相分离时、当 VDDIO 为低电平时、LP8556的 SDA/SCL 的输入泄漏电流将小于1uA。

    对于正常连接、VDDIO 是 SDA/SCL 的上拉功率、但只要它低于或等于 SDA/SCL 上拉电平、它就可以与 SDA/SCL 分离。

    希望这对您有所帮助、