This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5940:仅输出通道15上的调光器 LED

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587203/tlc5940-dimmer-led-only-on-the-output-channel-15

器件型号:TLC5940

该应用具有2个级联的 LED 驱动器。  只有第二个 LED 驱动器和输出通道15具有调光行为。  VPRG、XLAT、SIN 和 SCLK 均使用相关 LED 驱动器上的逻辑分析仪进行监控。  所有信号都是可接受的、并与数据表中设置点校正的示例相匹配。  然而、当逻辑分析仪连接到上面列出的 LED 驱动器信号时、不会出现调光行为。  它被缩小到 XLAT 信号。  如果通过逻辑分析仪测量 XLAT 信号并将其接地、则不会显示调光器 LED。  逻辑分析仪与 XLAT 信号断开连接后、问题再次出现。  这仅发生在1个装置上。  我们非常感谢您的任何建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已指派适当的工程师回复此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christina、

    您能给我更多有关此问题的说明吗?

    第二个器件是否正常独立工作而无需级联?

    这些电路是什么样子的? 它是否符合数据表中的典型应用:

    谢谢。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路符合数据表应用。 我将尝试将第二个 LED 驱动器放在另一个 PCB 上并验证其工作情况。