This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:受设计能耗等级影响的寄存器

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587959/bq34z100-g1-registers-affected-by-design-energy-scale

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

当使用10的设计能耗换算系数时、哪些其他寄存器会受到换算系数的影响。

我在数据表中看到以下按比例列出的内容

设计能耗、保留能耗、平均上次运行功耗、用户速率和 T RISE。

是否有任何其他寄存器受到影响?

我认为设计容量可能会受到影响??? 还有其他人吗???

谢谢、

格伦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    参数在调整设计能耗时会受到数据表的表15中列出的影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复。 当我列出受比例因子影响的其他项目时、我提到了该表。

    但是、该表未提及可存储15位数字(最大32、767 mAh)的设计容量。 我们的电池额定电流为66000 mAh。

    设计容量是否使用换算系数?

    如果确实如此、并且表中未提及设计容量、则表中也未列出任何其他受影响的变量。

    谢谢

    格伦。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设计能耗等级不会影响设计容量。 监测计可支持高达29Ah 的容量、因此您需要对大于此容量的电池组使用容量调节。 有关这方面的帮助、请参阅高电池节数应用手册。 在 TI 网站上搜索 SLUA760。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    感谢您的回复。

    因此、我对此的理解是、

    我们的14节锂离子电池组的容量为66200 mAh、我们可以使用3的容量标度、并将容量设置为22067。

    设计能耗= 3.75 * 66.2 * 1000 = 248250、设计能耗范围为8 = 31031

    我们现在有2个缩放因子在使用、分别为3和8。

    我担心哪些寄存器需要乘以什么因子才能获得正确的信息。

    3x 标度会影响哪些寄存器?

    表15中的寄存器是否仅受8倍标度的影响?

    谢谢

    格伦。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果电池组容量为66.2Ah、则需要使用3倍容量比例因子。 所有电流和容量数据闪存参数都必须降低3倍、并且在校准器件时必须使用3倍的缩放。 例如、如果在校准电池组时使用6A 放电流、则实际输入电流为-2000mA。 所有电流和容量参数将以其实际值的1/3报告。

    电池组容量现已增加。 66200 mAh / 3 = 22067 mAh。 监测计可处理电池电平的所有参数、因此设计能量=设计容量 x 1S 电池芯抗压= 22067 * 3.75 = 82751 MWh 或8275 CWH。 82751 mWh 超过32767 mWh、因此您必须使用设计能量调节。 大多数人使用10倍的 CWH 单位作为能量参数。

    如果您使用负载模式= 0、则不必担心能量或功率参数、因为它们不适用。