This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 不带输出电容器的降压转换器

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3404, LM3409, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568097/buck-converter-w-o-output-capacitor

主题中讨论的其他器件:LM3404LM3409TPS92515

我正在尝试找到一个 IC、使我能够在没有输出电容器的情况下使用恒定电流降压转换器。  

输出电压范围约为3至18V、因为所用 LED 的数量范围为1至6。  (在转换器运行期间、这些 LED 可被打开或关闭)

输出电流最大为1A、我希望能够根据感应电阻器的反馈控制输出电流。 (选择感测电阻值时、输出电流将固定)

我的印象是、使用 LM3404将是一个很好的解决方案、但是我注意到、由于我的输出电压随 LED 数量的变化而变化、开关频率也会变化。

是否有任何 IC 以与 LM3404类似的方式运行并具有固定开关频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Warren、

    要获得真正的固定频率、需要 电流或电压模式控制、两者都需要一个输出电容器。 如果您在运行期间动态切换输出电压、它们还将具有过冲/下冲。

    但您可以查看 TPS92515或 LM3409。 它们具有迟滞特性、因此它们对瞬变反应非常快、无需输出电容器。 它们不是完全固定的频率、但设计用于在不同输出电压下改变关断时间。 结果是开关频率变化不大、但不会完全固定。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速且信息丰富的响应! 我相信 LM3409将适合我的设计、并允许我具有动态输出。