This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:电量监测计 C/C++ Arduino 驱动程序?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587317/bq28z610-fuel-gauge-c-c-arduino-drivers

器件型号:BQ28Z610

您好 E2E 社区、

我们正在 努力在学校使用 BQ28Z610和 Arduino 构建原型。

我想知道是否有任何 C/C++ Arduino 驱动程序可用于监控2单元 Lipo?

如果有任何帮助,将不胜感激。

谢谢、

TSI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    不知道任何 Arduino 驱动程序....

    BQ28Z610以及 TI 的其余电量监测计通常使用 I2C 或/和 SMBus 协议通信。 因此、您的器件或微控制器应能够与器件进行 I2C 或/和 SMBus 通信以进行读取/写入。 BQ28Z610专门使用400kHz I2C 总线通信线路。  

    不太熟悉如何配置 Arduino 进行 I2C 总线通信、但这可能有助于 使用 fark.Arduino.cc/.../WirebraryDetailedReference

    希望这对您有所帮助、