This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:110 V AC 至5至20 V DC 可变输出电压、具有高功率

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568073/lm5118-110-v-ac-to-5-to-20-v-dc-variable-output-voltage-with-high-power

器件型号:LM5118

您好!

我们需要实现由 MCU 进行数字控制的可变电压输出电源:
输入:110V AC;
2、输出:5V ~ 20V 直流、最大值 120W (电压由 MCU 控制)。

任何建议和参考设计都将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的输入是交流、您可能需要在交流/直流和隔离式直流/直流论坛中这样做。 请告诉我、我将为您移动它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 谢谢 John