This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27546-G1:SoC 在充电几小时后降低-充电器中的器件仍未连接到负载

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587691/bq27546-g1-soc-decrease-after-few-hours-charging-up---devices-still-in-the-charger-not-connected-to-load

器件型号:BQ27546-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好、我目前使用的是 BQ27546、并且集成在具有小电池165mAh 3.7V (充电电压4.2V)的器件中。 我已更新数据闪存、Q_CELL_max = 165、CC 增益设置为19m Ω。 另一个设置在 BQ27546技术参考文档 http://www.ti.com/lit/ug/sluub74/sluub74.pdf 中设置为默认值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、儿子、

    您是否已编程了合适的 Chem_ID,然后是成功的学习周期? 除非在成功的学习周期后编程了良好的 CHEM_ID 匹配、否则您将获得错误的读数和结果。

    如果您尚未执行以下两项操作、请查看这些链接:

    对于 Chem_ID 选择: www.ti.com/.../slva725.pdf

    要成功执行学习周期、请访问 :www.ti.com/.../slua597.pdf

    希望这对您有所帮助、

    Nabil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nabil。

    遗憾的是、我没有更改 Chem_ID。 它当前以十六进制读为0×354的默认值。 在哪里可以找到 Chem_ID 表,以便找到可能与当前电池匹配的表?

    此外、对于充电终止、还存在锥形电流、锥形电压、最小锥形容量、终止电压、终止电流、 阈值等 它们都是默认值。 我是否需要全部更改它们?

    我的器件当前充电至99%至100%、然后充电器切断充电器电流。 我仍将其保留在充电器中几个小时、SOC 会下降至90%、并在该点保持稳定。 我从电池读出的电压为4.184V、我认为它应该能够读出100%。 电池是新电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nabil、

     非常感谢 您发送给客户的信息!  

    您好、儿子、

     要找出您报告的问题、您是否会与 我们共享日志文件、以便我们可以重新生成该行为? 此外还提供了原理图、用于向我们展示电池 充电和测量的电流也是一大帮助。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、儿子、
    有关 Chem_ID 选择、请遵循 Nabil 链接的指南。
    是的、根据电池容量、如果某些默认值不是%类型、则必须更改它们;例如、如果使用1C 充电、则充电电流应为165mA、C/10锥形电流应为16.5mA。 将终止电流设置为较低值可使 SOC 接近100%、并在几个小时后保持该电平。
    如果您需要帮助或有其他问题、请告知!
    谢谢!
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    感谢您的回复。 但是、更改 CHEM_ID 对测量仪表上编程的内容没有影响。 BQ27546技术参考第91页。

    我认为更改数据闪存中的 Chem_ID 不会帮助实现正确的 SOC。

    一开始我不太清楚我没有使用 BQStudio、甚至没有 EV2300 I2C 接口。 我仅使用串行终端的原始 I2C 与监测计器件通信。 我可以访问数据闪存以更改参数。 我将尽快为您提供包含时间、SOC、电流、电压和温度的日志文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、儿子、

     请查看数据表第26页、了解更新 CHEM_ID 的正确方法;匹配的 CHEM_ID 越好、监测计精度越高。  

     是的、请使用 BQStudio 和 EV2300 获取日志文件、您也可以导出 GG 文件、这有助于我们更好地了解您的设置。  

     如果您有其他问题、请告知我们。

     谢谢!

     Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    我发现我之前没有更新 CC 差值。 今天 、我更新了 CC 增益和 CC 增量= 19m Ω、并再次尝试充电、将器件保留在充电器中5.7小时(随附文件)。 现在、在超过5小时的时间内、读取率为99%。 因此、我了解的是 CC 增益和 CC 增量:一个影响 AverageCurrent、另一个影响剩余容量(在本例中直接影响 SOC)。

    关于 Chem_ID、如果我理解正确、每个 Chem_ID 都在 BQstudio 中与 Ra 表(化学阻抗表)连接。 因此、当您在 BQstudio 中更改 Chem_ID 时、Ra 表将更新为监测计的数据闪存、这有助于准确跟踪电池。

    电量监测计本身仅存储默认 Ra 表。

    默认情况下、监测计中的 Ra 表在数据闪存中提供了默认值、这些值可能准确跟踪电池、也可能不准确跟踪电池。

    是的、我购买了 EV2300、并将使用 BQstudio 帮助我获得适用于监测计的正确设置。

    e2e.ti.com/.../battery_5F00_test.txt

    e2e.ti.com/.../battery_5F00_test_5F00_results.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、儿子、
    你们做得很好! 是的、不仅会通过匹配的 CHEM_ID 更新电阻表、还会更新开路电压。
    请告知您是否有其他问题;或者、如果您的所有问题都得到解答、请帮助将其标记为已回答以关闭问题。

    非常感谢!
    Phil