This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46001-Q1:LM4600x 上不同传导模式下的 EMI

Guru**** 2460500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566865/lm46001-q1-emi-in-different-conduction-modes-on-the-lm4600x

器件型号:LM46001-Q1
主题中讨论的其他器件:LM46001

您好!

在 DCM 而不是 CCM 中使用 LM4600x 时、是否存在 EMI 缺点? CCM 是 FPWM 吗? 因此、与 DCM 相比、CCM 在 EMI 方面应该更好。

能否调整电路(开关频率、组件值...) 在 CCM 模式下运行更长的时间?

提前非常感谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 DCM 下运行时、根据定义、功率级别很小。  因此、由于电流较低、EMI 可能会更小。  此外、该器件在 DCM 模式下会将开关频率折返。  这也有助于实现高频 EMI。  

    遗憾的是、EMI 取决于许多其他电路参数、包括布局、因此无法声明在任何一种模式下运行都能获得更好的 EMI 性能。

    唯一的方法是在尽可能接近最终生产情况的环境中测试应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答。 您是否有详细介绍折返功能的应用手册?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM46001或 LM4360x 的数据表应对此模式进行说明。