This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 VDC 40-60V 至 VAC 240V 的参考设计

Guru**** 2309090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586688/reference-design-for-vdc-40-60v-to-vac-240v

尊敬的先生/女士:

TI 是否有适用于 VDC 40-60V 至240V 交流电压的参考设计?

输入电压源来自电池。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请看 一下 PMP9461。 设计中的参数为25-40Vdc 输入和275Vac 输出、但您应该能够将此设计用作基础并根据您的规格对其进行修改。

    我希望这篇文章能帮助您解决需求。 如果有、请按下面的"验证答案"按钮。

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    感谢您的建议。

    如果我们要求输出2个插头、每个插头均为13A、那么该参考设计是否仍然可用?

    是否有任何材料指南可进行修改以满足要求?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    是否有任何建议?

    谢谢。