This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:跟踪配置下的 TPS51200/REFOUT 和 VO 启动波形

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587546/tps51200-tps51200-refout-and-vo-startup-waveform-at-tracking-configuration

器件型号:TPS51200

您好!

现在、我的客户考虑使用 TPS51200、然后他们发现 REFOUT 和 VO 在典型时序图中似乎以非线性方式启动、如下所示。 那么、您能否在跟踪配置下提供 REFOUT 和 VO 的实际启动波形以供其参考? 我之所以提出这个问题、是因为我在数据表和用户指南中找不到参考波形。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    REFOUT 和 VO 的实际波形与数据表时序图中的波形类似。
    当 REFIN 电压值低于0.39V 时、REFUOT 和 VO 为0V。
    一旦 REFIN 上升至0.39V、REFOUT 和 VO 遵循 REFIN。

    什么是客户应用、DDR3、DDR4或其他?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    我的客户考虑将 TPS51200用于 DDR3L。 现在他们正在对其进行评估、然后他们在 REFOUT 启动期间发现电压尖峰、如下所示。 他们尝试在 REFOUT 和 GND 之间使用4.7uF 电容器、然后移除了该电压尖峰。 因此、请就以下问题发表您的意见。

    [问题]

    您是否可以建议在 REFOUT 上使用大于0.1uF 的电容器? 当它们在 REFOUT 上使用4.7uF 时、您有什么问题吗?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    我将与团队一起检查 REFOUT 上的4.7 uF 电容器是否正常。  

    同时、您能否让客户检查 REFOUT 骤降是否由 REFIN 引起? 请探测 REFIN 引脚电压。

    此外、您能否检查 REFOUT 骤降是否由 DIMM 引起。 如果可能、断开 REFOUT 与 DIMM 的连接、然后再次检查。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    感谢您的支持。

    我有原理图、但无法在 E2E 上分享、因为这是由客户提供的。 但实际上 REFIN 是从 VLDOIN 分频的、因此 VLDOIN 和 REFIN 上没有像波形 I 提供的那样出现压降。

    关于浪涌电流、我共享另一个以0.1uF 测量的波形。 可以看到浪涌、但这不是导致骤降的原因。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    您能否将 pdf 文件中的原理图和所有测试波形发送到:Q-CHEN@TI.COM?
    让我首先检查原理图。

    谢谢