This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:在轻负载下进行 VDD2 SMPS 脉冲跳跃操作

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587578/tps65910-vdd2-smps-pulse-skip-operation-at-light-load

器件型号:TPS65910

您好!

我的客户正在使用 TPS65910A3A 和 AM3352BZCZD80。
TPS65910A3A 由外部电阻器设置为 BOOT1=High 和 BOOT0=Low。

我认为 VDD2 SMPS 可以在轻负载时进入脉冲跳跃模式。
此时、DCDCCTRL_REG 是默认值、不由客户设置。
这是我的想法吗?

如果这是正确的、TPS65910A3A 的电流值会从多少进入脉冲跳跃模式?

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新山市

    感谢您发帖! 我已将该帖子分配给该器件的专家。 我们将很快回复您并提供答案。 再次感谢您发帖!

    此致、

    Paul Kundmueller
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新山市

    大家好、对 VDD2脉冲跳跃配置的理解是正确的。 缺省情况下、脉冲跳跃模式被启用。

    很难准确地检查器件进入脉冲跳跃模式的电流值。 器件从 PWM 切换到 PSM 的点取决于转换器拓扑以及电感器和输出电压选择。

    一旦器件无法再维持所选的输出电压、它将退出脉冲开关模式。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、
    纳斯塔莎