This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:TPS62130输出端2个电感器

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130, TPS62097, TPS62085, TPS54526

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567854/tps62130-2-inductor-at-the-output-of-tps62130

器件型号:TPS62130
主题中讨论的其他器件: TPS62097TPS62085TPS54526

尊敬的团队:  

 我们在设计中使用 TPS62130从5V 生成2.5V 电压。

我们在输出端放置了2个电感器(2.2uH)、对吧?

此致、

Prasanna G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这样一个二阶滤波器会导致不稳定。 为什么要使用它?

    此外、TPS62085或 TPS62097器件更适合5V 输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris,

    请问这种滤波器是如何造成不稳定的,数据表建议滤波器必须位于输出端!

    实际上、我们设计的是5V 和12V 兼容性、

    此致、

    Prasanna G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、每个降压转换器都需要1个电感器和1个输出电容器来形成滤波器。 但2个滤波器可能会导致不稳定。 这有时称为二阶滤波器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我们使用 TPS54526PWP 生成1V 和3.3V 电压,但使用 TPS62130生成2.5V 电压。

    您是否建议我们使用 TPS62130生成2.5V 电压、或者使用 TPS54526PWP 代替 TPS62130、哪一种更好? 我之所以提出这一问题、是因为我在该论坛中发现了许多有关 TPS62130的负面反馈。

    此致、
    Prasanna G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    5V 或12V 输入和2.5V 输出有许多可能的选择。 您的主要顾虑是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    实际上,此设计的 Cading 正在进行中,已经完成了50%。 我们已经在使用 TPS54526PWP、同时还使用了部分完成的 TPS62130进行了封装、因此、如果需要、我可以重复使用 TPS54526PWP 的封装布局、但使用其他 IC 会导致额外的工作量和时间进行封装!

    如果您建议我们使用 TPS62130,我将向您分享放置详细信息,否则,我将更改部件。

    此致、
    Prasanna G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这一点上,我没有提出任何特别的建议。 我只是指出、根据您所需的功能、有许多可能的器件选项。 虽然我非常熟悉 TPS54526、但我不直接支持 TPS54526或 TPS62130。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    TPS54526是否存在从5V 产生较低电压的任何问题?

    但我发现 TPS62130器件的反馈很多、甚至在下面的讨论中给出了有关该器件的反馈。

    e2e.ti.com/.../490643

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道 TPS54526有任何特定的可靠性问题。 较低输入电压的唯一限制是最短关断时间限制。 它将最大占空比限制在大约79-80%。 对于5V 至2.5V、占空比为50%、因此没有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John、

    此外、我想知道我是否可以使用 TPS54526生成1V 和3.3V 电压、请详细说明您如何计算占空比?

    此致、
    Prasanna G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为另一个线程中故障的原因相当清楚:未遵循输入电容器的 D/S 要求。 无论您选择何种器件、都需要阅读 D/S 并遵循其关于组件选择、布局等的指导

    TPS54526比 TPS62130大得多。 您的应用确切需要什么?