This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53603:当输入电压接近输出电压时、LM53603开关频率

Guru**** 2613905 points
Other Parts Discussed in Thread: LM53603, LM43603, LM46002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587543/lm53603-lm53603-switching-frequency-when-vin-is-close-to-vout

器件型号:LM53603
主题中讨论的其他器件: LM43603LM46002

大家好、

我的客户有一个 LM53603 EVM、并有关于开关频率的问题。

客户将 EVM 上的 Vo 电压更改为8V、负载电流约为2A。 当他尝试将输入电压降低至大约8.5V ~ 9V 时。 开关频率应保持在2.1MHz (FPWM 引脚连接至高电平以将器件设置为强制 PWM 模式)。 但他发现 FSW 已更改为1MHz。

请团队帮助您对这种现象发表意见。

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是有意的行为。 当 Vin 降至接近 Vout 时、所有降压稳压器都存在最大占空比限制。 达到最大占空比后、阶段调节将进入压降状态、Vout 将在向下跟踪 Vin 时开始下降。 这是因为功率级的关断时间有限。

    Vin 降低时的另一种行为称为导通时间延长。 这会使关断时间基本上保持在其极限、但会增加导通时间以保持稳压。 副产品是、频率会降低、因为它在该模式下在控制环路中占据第二位。 LM43603和 LM46002是首款以这种方式工作的器件、数据表中包含了作为输入电压和负载电流函数的工作频率图、因此可以更轻松地将效果可视化。 这些图是针对常见输出电压提供的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    非常感谢您的介绍。 我得到了您的意见、并将回复客户以获取您的意见。

    陈文森