This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:VIN 滤波器、DCM 运行模式

Guru**** 2556560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587886/tps92692-q1-vin-filter-dcm-operation

器件型号:TPS92692-Q1

您好!

我对 TPS92692-Q1有疑问

(1)输入电压滤波器
在数据表 P.29图39中、Vin 引脚上有150kHz LPF 乘以0.1uF 和10欧姆的电阻。
是否必须
使用此滤波器?  


(2) DCM 运行
我们的客户希望使用低电感值 L 来降低成本。
即使它是在设计时以 DCM 运行为前提的、也没有问题吗?

在数据表的9.1.2电感器选择中、介绍了确保 CCM 运行的选择方法。

此致、
Ryuji



 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryuji-San、

    是否需要滤波器取决于应用。 如果需要测试输入的热插拔和/或转换率极高的输入瞬态、则该滤波器可保护器件免受损坏。 如果终端应用不需要此功能、则滤波器是可选的。

    在 DCM 下运行正常。

    此致、

    克林特