This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180的效率变化

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28019, UCC28019A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587776/efficiency-variation-of-ucc28180

主题中讨论的其他器件:UCC28180UCC28019UCC28019A

我对 UCC28180有疑问。

我们的客户担心 轻负载时的频率变化(脉冲跳跃)。

我们的客户使用 UCC28019并参考随附的文档来降低频率变化(脉冲跳跃)的影响。

客户表示可以降低频率变化(脉冲跳跃)的影响。

问题。

如果我们想 减小 UCC28180频率变化(脉冲跳跃)的影响、

我们是否可以使用与 UCC28019相关的附加文档相同的方法?

此致、

e2e.ti.com/.../Optimizing-the-UCC28019A-to-Avoid-Audible-Noise.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Takahiro-San、

    我已要求我们的应用工程师之一来复习这个问题。 您应该会在今天晚些时候看到一个答案。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takahiro-San

    是的,您可以在 UCC28180上使用类似的方法- www.ti.com/.../slua309c.pdf 上的文章对此进行了介绍  。

     这两个器件的主要区别之一是 UCC28019A 是后缘调制 PFC 控制器-它改变 PFC 栅极信号的后缘来提供 PWM、并且它需要一个连接来感测线路电压。 UCC28180是一款前缘调制 PFC 控制器-通过改变 PFC 栅极信号的前缘来提供 PWM。 前沿调制控制器的优势在于、您无需提供线路感应连接。 这简化了 PCB 布局、因为您不必提供与高电压相关的爬电距离和间隙距离。 以上链接中的文章介绍了如何对电流放大器输入信号应用失调电压、以避免轻负载时出现可闻噪声。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致
    Colin