This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110EVM-796:BQ34110EVM-796

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110EVM-796

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587883/bq34110evm-796-bq34110evm-796

器件型号:BQ34110EVM-796

主席先生,

 我配置了 BQ34110EVM-796来读取电池电压4.5V (3节串联电池(AA 碱性电池))和电流。请帮助我进行配置

 BQ34110EVM-796用于读取电池电压7.5V (5节串联电池(AA 碱性电池))电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阅读 bq34110EVM 用户指南、将 J2跳线配置为>5V 且 J5 = 16V、然后更新数据闪存中的电池节数。 在"校准"中为分压器值输入19000。 运行校准以获得正确的分压器。