This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:TPS548A20最大占空比

Guru**** 2460390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567916/tps548a20-tps548a20-max-duty-cycle

器件型号:TPS548A20

 在 TPS548A20的网页中:http://www.ti.com/product/TPS548A20、 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的问题是什么?  请告诉我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 TPS548A20:www.ti.com/.../TPS548A20的网页中、占空比(最大值)为50%。 但是、我在数据表中找不到任何确认此限制的信息。 对于所选 PWM 频率的特定范围、此占空比限制是对还是对所有 PWM 频率的选择都适用? TI 的任何人可以对此进行澄清吗? 谢谢你。