This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29910A:大约三相降压 PFC 解决方案

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29910A, UC2854

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587935/ucc29910a-about-3-phase-buck-pfc-solution

器件型号:UCC29910A
主题中讨论的其他器件: UC2854

我正在寻找三相降压 PFC 解决方案的应用信息。

(__LW_AT__输入电压:440V 交流、输出电压:3kW)

如果有以下信息、请告诉我。

①Is 是否有三相降压 PFC 参考设计?

客户希望了解如何使用三相降压 PFC。

②Can UCC29910A 控制此解决方案?

③If ②答案不是、是否有推荐的 TI 器件?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    UCC29910A 并非针对三相降压 PFC 系统而设计、要使其正常工作将面临巨大挑战。TI 内部没有三相降压 PFC 控制器。

    通常情况下、客户使用我们一些更成熟的升压 PFC 控制器、例如 UC2854来实现三相解决方案。 这是一个指向 TI 杂志中一篇文章的链接、其中包含有关三相解决方案的更多参考、 www.eetimes.com/document.asp

    此致

    Peter