This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24166:电池电压处于超低(<3.3V)时的 PowerPath 输出

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587894/bq24166-powerpath-output-when-battery-voltage-is-at-extrmely-low-3-3v

器件型号:BQ24166

Heloo All、

我喜欢在我们的设计中使用 BQ24166器件。 我对此感到不安。 有时、我的系统需要在端子电压< 3.3V 的情况下使用耗尽的电池运行。 在这种情况下(即没有 USB 输入和适配器)。

电源路径的输出将是电池电压或零(即切断)

谢谢

Rejeesh S Raj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rejeesh、

    在没有适配器或者 USB 输入的 情况下、V (SYS)= V (BAT)- I (SYS)* RON (BAT-SYS)对于低至 VBATUVLO = 2.5V 典型值的电池电压。