This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54332:开关操作停止的条件

Guru**** 2562230 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587814/tps54332-the-condition-which-switching-operation-stops

器件型号:TPS54332

大家好

 如果我们问 TPS54332、您会介意吗?


您能告诉我们哪些开关操作停止的条件吗?
我们猜情况是 UVLO、OCP 和 OVP、对吧?


相关的 , 开关操作在 OCP 之后停止的时间(周期)是多少?
OCP 的抗尖峰脉冲时间是多少?(下一个占空比时间? 1美元?)

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    Q1:UVLO、OVP、OTP、EN 禁用停止开关。 OCP 仅会降低开关频率、实际上、它仍然会进行开关。
    Q2:当高侧电流达到电流限值时、它会立即停止开关(由于驱动器电路的原因、可能有几 ns Daley)。 器件将在下一个开关周期中切换、开关频率将降低 VFB 电压。 更多信息请参阅表2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke San

    感谢您的回复!

    我们要确认一个 pit。

    '当高侧电流达到电流限值时、它会立即停止开关(由于驱动器电路的原因、可能有几 ns Daley)。'
    ->电流限制“电流限制阈值 是否达到典型 值6.5A? 它会立即停止开关、之后、开关频率将会降低、如表2所示。
    我们的担保是否正确?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka San、
    是的、您的理解是正确的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luke San
    好的、我们明白了。 谢谢!