请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65218 您好!
我对 TSP65218和 AM335x 的连接有一个问题。
根据应用手册"使用 TPS65218为 AM335x/AM437x 供电"中的图1、 AC_DET 引脚连接到系统电源(5.5V)。
但是、根据 TPS65218数据表中的7.3.1.1加电排序、它在下面进行了正常运行。
从关闭状态开始:
–按下按钮(PB 上的下降沿)或
–AC_DET 引脚被拉低或
–PWR_EN 置位(驱动至高电平)或
–主电源已连接(IN_BIAS)、AC_DET 已接地并
–器件未处于欠压锁定(UVLO)或过热关断(OTS)状态。
对于上述注释、AC_DET 引脚接地。
哪一项是正确的? 请告诉我正确处理 AC_DET 引脚。
感谢您的快速回复。
此致、
Michi