This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:用于 TPS65218和 AM335x 的连接

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567829/tps65218-connection-for-tps65218-and-am335x

器件型号:TPS65218

您好!

我对 TSP65218和 AM335x 的连接有一个问题。

根据应用手册"使用 TPS65218为 AM335x/AM437x 供电"中的图1、 AC_DET 引脚连接到系统电源(5.5V)。

但是、根据 TPS65218数据表中的7.3.1.1加电排序、它在下面进行了正常运行。

 从关闭状态开始:
–按下按钮(PB 上的下降沿)或
–AC_DET 引脚被拉低或
–PWR_EN 置位(驱动至高电平)或
–主电源已连接(IN_BIAS)、AC_DET 已接地并
–器件未处于欠压锁定(UVLO)或过热关断(OTS)状态。

对于上述注释、AC_DET 引脚接地。


哪一项是正确的? 请告诉我正确处理 AC_DET 引脚。

感谢您的快速回复。

此致、

Michi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michi Yama、

    应将 AC_DET 引脚连接到系统电源(5.5V)、如 TPS65218和 AM335x 的连接图所示。 此外、您应遵循"使用 TPS65218为 AM335x/AM437x 供电"指南、以确保时序和定序要求符合 AM335x/AM437x 系列处理器的要求。 上电序列由 PB、AC_DET 或 PWR_EN 引脚从关闭状态触发。 这些触发器中的任何一个都可用于启动加电序列。 此外、请确保定序的电源轨具有分配的选通功能、否则它们不会是加电和断电序列的一部分。

    -Ray