This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:谷底开关运行

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587570/lm5023-valley-switching-operation

器件型号:LM5023
主题中讨论的其他器件: PMP8655PMP

大家好、团队、

根据 LM5023数据表、该器件使用变压器辅助绕组进行退磁检测、以确保准谐振运行(谷底开关)、从而更大限度地降低开关损耗。

根据数据表的图23和24、初级 MOSFET 恰好在 VDS 波形的第一个谷点打开。

然而、根据 PMP8655测试结果、 初级 MOSFET 在 VDS 波形的第三谷点打开。

设计中的哪些因素将决定此开关点?

不打开第一个谷值是否会导致最少的开关损耗?

此致、

Mahendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mahenrda、您好!

    感谢您关注 LM5023。 我曾要求我们的一位应用工程师回答您的问题。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahendra、

    感谢您的联系。 LM5023器件没有用于检测谷底的"真正"谷底检测机制、 相反,它会在 X'FMR 退磁后等待可配置的“延迟时间”tDLYQR,并感应辅助电压降至0.35V 阈值以下,然后再打开 FET“预测”振铃时间,使其达到最低值(即谷值)。 由于 VDS  振铃的谐振频率取决于初级电感和 FET 的 COSS、因此我们可以轻松预测谷值并设置相应的延迟时间。  

    该延迟时间由 CD 电容器的值以及 R1和 R2的值决定、有关更多详细 信息、请参阅 LM5023数据表中的第8.2.2.3节谷底开关公式52至55。  

    回到您的问题、是的、恰好在第一个谷底进行开关将具有更少的开关损耗、这是设计的大部分趋向。

    PMP8865 在第三谷点开关的一个潜在原因可能是在高压线路条件下将开关频率保持在75kHz 以下、以便使二次谐波分量远离150kHz EMI 频带。 我们仍在与 PMP8655的设计人员核实这一点、其背后的原因以及在第一谷开关它可能带来的任何潜在危害。

    请注意、PMP 设计通常是针对客户要求的特定应用进行定制的。 因此、这可能是应用的特殊要求。  

    我希望这将有所帮助、如果您有任何疑问、请告知我们。  

    谢谢你。

    此致、

    Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahendra、

    与设计人员确认后、PMP8655最初被设计为在第一个谷底切换为真正的 QR 反激式、但客户要求具有更高的轻负载效率、我们必须对其进行修改以在谷底切换以实现这一点。

    谢谢、如果需要进一步的支持、请告知我们。

    Wei-Hao