This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:化学 ID

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100-G1, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587466/bq34z100-g1-chemistry-id

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOGPCCHEM

我一直在使用 BQ34Z100-G1器件进行设计。 我使用过评估模块、我们还创建了定制板。 我们的设计使用了 FDK 镍氢电池、并且 bqStudio 工具中没有明显的匹配化学物质。 我创建了一个自动测试系统、可以从电量监测计读取值、并控制可以灌电流和拉电流的动态测量电源。 我的脚本使用-dV 方法检测到电荷结束、它看起来运行得很好。

问题是电量监测计似乎从未更新过 Ra 表、因此实际上从未接受过培训。 我已将闪存更新正常电压设置为0.9V/节-我的电池组中有16节串联电池。

我们使用的电池是16节串联的 FDK HR-DU 镍氢电池。 数据表可在以下位置找到: www.batterystore.com/.../fdk_HR-DU.pdf

选择错误的化学物质会影响我对电池单元进行完全培训的能力、或者我最终会期望错误的结果吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ChemID 选项会影响 Ra 表是否更新。 另一个问题可能是闪存更新正常电芯电压参数尚未更改以支持镍氢电池。 我要将其设置为1000mV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够帮助我选择正确的 ChemID? 我是否需要为您获取充电和放电曲线?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan

    您可以使用我们的在线 GPCCHEM 工具尝试查找与您的电池匹配的 ChemID。 该工具确实需要日志文件。 这是该工具的链接。


    Tom