This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650830:Kaby Lake

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650830, TPS62134B, TPS62134A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567616/tps650830-kaby-lake

器件型号:TPS650830
主题中讨论的其他器件: TPS650832TPS62134BTPS62134A

您好!

我将为 Intel Kaby Lake - U 平台使用 TPS65083x。

 此应用是否适用于 TPS65083x 以及我要使用的是哪一个- TPS650830/1/2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anna Lindt:

    TPS65832和 TPS65830均适用于 Kaby Lake - U 平台。 您在它们之间看到的主要区别是分离轨的实现。 对于 TPS650830、您可以将 VCCIO 和 VO.85A 与同一电源轨上的 VCC eDRAM、VCC EOPIO 和 V1.00A 合并。 此解决方案具有成本效益、可为您节省空间。 但是、借助 TPS650832、您可以通过实施分离轨来实现更高的系统效率、因此不再将 VCCIO 和 VO.85A 与 VCC eDRAM、VCC EOPIO 和 V1.00A 合并。 您需要以分立方式实施这些电源轨、0.975V 用于运行 VCCIO、0.85V 用于运行 V0.85A。

    -Ray
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Ray
    进一步说明:
    1) 1)英特尔是否支持这两种配置?
    2) 2)根据我的理解、TPS650832仅是配置、而不是不同的 IC?
    3) 3)您是否有 TPS650832实现的建议/设计示例? 包括 TI 的 VCCIO 和 V0.85V 可能解决方案。

    此致、
    安娜
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anna、

    英特尔支持这两种配置。 正确、正如您所说、TPS650832只是 一种配置、而不是另一种 IC。 借助分离轨方法、您可以使用 TPS62134A 来支持 VCCIO、使用 TPS62134B 来支持 B0.85A。 让我们脱机讨论。

    此致、
    -Ray