This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-E0:启动

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587292/lp8758-e0-startup

器件型号:LP8758-E0

我只想确保我了解该器件在初始上电时的工作原理。  默认情况下、它会启用降压稳压器、但会在使能引脚上出现内部下拉电阻。  那么、它实际上会使所有输出正确关闭吗?  然后、如果我只想通过 I2C 控制此情况、我首先要通过 I2C 设置我的电压电平。  然后、为了激活此状态下的输出、我要清除 BUCKx_CTR1寄存器中的位6。  这看起来像是忽略引脚、并且由于它已经启用、它将打开。  我是否正确理解了这一点?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    当 NRST 被设定为高电平时、器件启动。 EN1控制所有 BUCK、因此当 EN1设置为高电平时、BUCK 输出有效。

    是的、您可以保持 EN1引脚为低电平、并通过将 BUCKx_CTRL1寄存器位6设置为0 (保持其他位不变)来启用输出。

    谢谢。

    此致、
    Tomi Koskela